This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:PoE 标准与 INLush 电流的关系

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, PMP11254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768002/tps23751-relation-of-poe-standard-and-inlush-current

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP11254

请让我确认我的理解是否符合 PoE 标准。

PoE 标准的②附在下面、这是①和的意思吗?

①Over μ A 电流

当过载电流(Icut)在过载时间限制(Tcut、50ms~75ms)时继续流动时、PSE 将关闭电源。

②Short μ V 条件

  当短路时间限制时间(TLIM、类型2上10ms~)上的短路电流(ILIM)继续流动时、PSE 将关闭电源。

客户正在根据 PMP11254及以下条件(无负载)评估 TPS23751。

 ・将 LAN 连接到 PSE⇒执行 PSE 序列后、向 VDD (52V)提供 PSE ⇒将 VDD 电源连接到 VC ⇒当 TPS23751启动时、会出现 INLush     

客户需要确认以下内容是否符合 PoE 标准。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    对于1和2、您是正确的。 这些是 PSE 需要响应短路或过流事件的时间限制。

    TPS23751浪涌电流限制为140mA、远低于浪涌期间的13W 限制、符合 PoE 标准、并且与所有兼容的 PSE 兼容。 此外、它将浪涌保持80ms、以确保浪涌持续时间超过标准中提到的75ms。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师