This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:BQ76920EVM

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76920, BQSTUDIO, EV2400, BQ76920EVM, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766426/bq76920evm-bq76920evm

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76920BQSTUDIOEV2400BQ78350-R1

您好!  

我最近开始使用 BQ76920 EVM。 我还安装了 BQ 软件。 我已遵循评估 板手册中提到的所有说明。 但是、当我打开软件时、它显示的第一个内容是 没有自动检测到的器件。 当我扫描地址时、它显示未找到地址。 但我仍然选择1E9B_1_03_bq78350_R1.bqz、当软件打开时、我发现仅突出显示 USB 符号、而不突出显示其他符号(请参阅图片)。 我已仔细检查了所有连接、尤其是从 EV2400到我的 PC 的 SMB 连接。 可能是什么问题。 请帮帮我。 如果 EV2400和我的 Bqstudio PC 的软件版本正确、也请提供指南。 如下图所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、
    请参阅 bq76920EVM 用户指南图2。 另请参见快速启动顺序和其他所需参考材料。
    确保电池仿真器开关已关闭。
    确保电源已到达电路板
    确保连接了 I2C 分流器
    确保已安装仪表分流器
    确保4线电缆从 EV2xxx SMB 连接器连接到电路板的 SMB 连接器、确保导线未损坏。
    按启动按钮
    检查 REGOUT 测试点和 GG_PWR 上是否有2.5V 电压。
    如果没有电压、请检查电路板上是否存在连接缺失、污染、短路或其他损坏。 确保香蕉插孔没有松动。 纠正任何问题。
    如果您在 GG_PWR 上有电压且连接正确、并且安装了如图所示的 EV2400、则可能是您的旧库存板没有固件。 下载 bq78350-R1固件并对其进行编程、然后按照用户指南对器件进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    因此、我从一开始就开始调试该问题、并意识到我的 PC 无法识别 EV2400。 因此、我下载了 EV2400更新程序并安装在我的 PC 上、然后按照步骤操作。 在此之后、bqStudio 软件窗口确实显示了连接和适当的寄存器值、但几秒钟后它断开连接、控制面板再次显示未指定的 EV2400。 请提供帮助。 为什么连接不保持恒定、并且在 bq studio 软件的左下角以红色字体显示错误、因为器件没有响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、
    EV2400也会对我进行未指定的显示、这是正常现象。 如果监测计关闭、监测计和寄存器消隐是常见的。 有关减少电池节数的信息、请参阅 bq76920EVM 用户指南第6.3节。 根据中显示的电压、使用4节电池、但 AFE 电池映射设置为5节电池、因此电池4报告的电压接近0V。 监测计将看到该低电压并关闭。 监测计的默认配置为3节电池、如用户指南图12所示。
    如果您可以模拟充电电流、监测计将保持唤醒状态并允许修正 AFE 电池映射。 如果电流不会流过 FET、则对 SRP 测试点施加几 mV 的 GND 电压以模拟充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您所说、也正如我所理解的那样- AFE 将5节电池视为默认值、而监测计将3节电池视为默认值。 根据用户指南、当我使用4节电池且电池3和电池4短接时、我们如何清除此差异。  

    我们能否在 bq studio 中将默认值更改为4个单元格。

    用户指南中还提到了在使用4节电池时拆卸 R5并连接 VC3和 VC4,这是必须执行的步骤(我短接了 C3和 C4) (用户指南第25页)。

    在 bqstudio 中的数据存储器>>设置>>配置>> AFE 单元格映射下,我们是否需要在此处更改内容?  

    请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    设置 AFE 电池映射时、请在连接时为监测计选择要监测的相同电池。 测量仪表将按逻辑顺序显示选定的电池。  如果短接单元格、请不要将其包含在单元格映射中。

    默认 AFE 电池映射、3节电池、支持的最小电压和建议的连接:

    5节电池的 AFE 电池映射集:

    根据 bq76920数据表连接为4节电池设置 AFE 电池映射

    如 bq76920EVM 用户指南中所述、如果您在输入端子处短接未使用的电池、该器件通常可用于简单评估、并显示您所期望的电压、 但是、如果您看一下原理图、这些引脚并未真正短接在一起、则会有一个电阻器返回到电池、并且电路性能可能与正确连接不同。  如果同时将 VCn 和 VCn+1引脚短接在一起、则未使用电池的输入电阻器是并联的。  要获得正确的电路、必须移除额外的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复,我的问题得到了解决,连接已经完成。  

    现在、当我连接时、它显示 FET 温度为310摄氏度、即使是电池温度(显示-273)以及 TS2和 TS3温度也不正确。 (显示大约300摄氏度)。 在温度校准期间、它显示一个错误(PFA 为屏幕截图)。 如何解决此温度问题。 该误差显示了外部传感器温度传感器校正超出范围、因此我将温度使能- TS1、TS2、TS3设置为零、源位 设置为0。 仍然没有变化。 请提供帮助  

    我对电池的化学特性还有一个疑问。 我在列表中找不到我的锂聚合物电池制造商。 然后、如果必须、如何定义充电算法。 我的电池详细信息、请访问以下链接。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、当我发送命令 Chem ID 时、它会将结果值显示为0x1210。 但我没有在所有电池的化学表中找到上述内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shubham、
    您使用的是 bq76920、它只有1个温度传感器、还有用于其他传感器的寄存器、但它们将读取为0。 您将无法校准它们。 您可以将其保留在默认显示中、不要为温度测量选择它们。
    有关选择位的详细信息、请参阅技术参考手册。
    对于电池、您需要有关电池的更多信息才能正确设置电量监测计。 所示站点上的信息极少。
    有关一般设置信息、请参阅应用报告《使用 bq78350-R1》、www.ti.com/.../slua924.pdf。 您可能能够根据从电池收集的数据匹配化学成分。
    0x1210是 bq78350的默认化学成分。 您可以单击 bqStudio Chemistry 选项卡中的 Chemistry ID 标题以按 ID 编号对表进行排序、这样就可以更轻松地浏览特定 ID。