This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS2373-4EVM-758:有源桥式整流器断开电路(Q18)

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767928/faq-tps2373-4evm-758-active-bridge-rectifier-disconnect-circuit-q18

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS2373-4EVM-758

您好、先生、

 TPS2373-4EVM-758上采用了有源电桥设计、我们将其与 TPS23754设计结合使用。  

1.我是否可以知道 Q18在有源电桥电路上的作用是什么? 如果我们设计一个分压电阻器来拉高 APD 引脚、我们是否仍然需要添加 Q18电路?   

2.如果我们设计一个分压电阻器来拉高 APD 引脚、有源电桥可以完全关断?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    当使用自动 MPS 在适配器供电时使 PSE 端口保持唤醒状态时、需要使用 Q18关闭有源电桥电路、以防止从 Vdd 到 VSS 的额外电流泄漏、从而更大限度地降低功耗。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师