This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:器件损坏。(输出接地短路)

Guru**** 2511435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767025/tps62260-the-part-is-getting-damaged-output-gets-short-with-gnd

器件型号:TPS62260

您好!

我们使用 TPS62260DDCR 器件作为输出产品中的直流/直流转换器。 发现该部件的输出与 GND 短路。

以下是现有设计的详细信息:

1) IC TPS62260DDC

2) 使用的电感器为 NLHF3012T-2R2。 查找数据表下载链接 www.core.com.tw/search.asp

3) 总输出电容为33uF。

4) 总输入电容为100uF。

5) 使用的分压器为 R1=14K8 (1%)和 R2=3.3K (1%)。 用于生成~3.3V 电压。 使用的外部前馈电容器(C1)为22pF。

这里的布局不是问题、因为我也有 EVB 板。 与 EVB 板相同的 IC 会损坏。 因为输出电压与接地短路。

在这里、我们正面临 IC 接地短路的现场问题。 经分析发现、在上电期间的 IC 开关波形低于0V。 这是否是 IC 故障的原因。 在5V 至3.3V 的电压生成中可以观察到这一点。

此外、还发现如果电感器短路、IC 会损坏。 当 Vin=5V 和 Vout=3.3V (Iout =300mA)时就是这种情况。 重复了5次。 短路时的电流。

在 Vin =5V 和 Vout =1.2V (Iout =300mA)的情况下、如果电感器短路、IC 将进入内部关断模式并正确恢复。 重复了10次、未发现任何损坏。

您能不能给出上述原因和观察结果。 器件中是否存在任何问题?

我们还需要知道内部 N 沟道 MOSFET 额定值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我提供更多信息吗:

    1) 1)您如何修改 BOM (在 EVM 上也是如此)?

    2) 2)您以前是否也修改过 EVM 以注意到此问题?

    3) 3)您能否向我发送原理图?

    4) 4)什么意思是 IC 短路? 您在哪个引脚上测量了短路?

    5) 5)您能否向我发送示波器图? 尝试包括 Vout、Vsw、Il (电感器电流)

    开关节点变为负电平是正常现象、因为它是由体二极管导通(在同步配置中)引起的。 如果您有意测试电路板或我们的 EVM 短接电感器、则不建议这样做。 额定值在数据表(第4页)的第7.1节中指定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.)您如何修改 BOM (在 EVM 上也是如此)?

    --> 我们没有修改 EVM 板中的任何设计。

    2) 您以前是否也修改过 EVM 以注意到此问题?

    -->所述的设计细节在我们的电路板上。  

    3)  您可以向我发送原理图吗?

    -->  

    4)  什么意味着 IC 短路? 您在哪个引脚上测量了短路?

    --> Vout 显示1欧姆 w.r.t 接地。 它是在输出电容器之后测量的。

    5)  您可以向我发送示波器图吗? 尝试包括 Vout、Vsw、Il (电感器电流)

    -->启动期间 EN 引脚连接到 VCC (image1)的 SW 节点的示波器图、EN 引脚上 R126 (asper上面 的设计)上电容器(1uF)的开关节点波形、以便在输入电压(Image2)上添加软启动、直流耦合模式下的输出电压(Image3)、交流耦合模式下的输出电压(Image4)。 测量时、请注意接地端与 CRO 探针直接相连。 而根据所做的测量、测量尖端直接连接到 SW 节点/输出电容器。

    以上所提供的全部详细信息均为我们的董事会。

    6) 开关节点变为负电平是正常现象、因为它是由体二极管导通(在同步配置中)引起的。

    如果您有意测试电路板或我们的 EVM 短接电感器、则不建议这样做。

    额定值在数据表(第4页)的第7.1节中指定。

    -->关于负尖峰、很明显、我们已经浏览了文档 SLVA494A。  

    -->很好,不建议采取措施,这是故意造成故障的,但在进一步观察和分析中发现部件发生故障。 除此之外、即使您在 SW 节点上探测 CRO 引脚、也会损坏 IC。 同时、如果输入电压降至3.3V、输出电感器降至零。 IC 进入关断模式、增益恢复。 仅在5V 输入和3.3V 输出时才会发生损坏。

    -->我忘记提到我们特别要求内部 MOSFET 的额定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的电路板中观察到的故障背景下进行的。 下侧 MOSFET 短路。 当输入和开关引脚断开时(高侧 MOSFET 未损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有以上查询的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到需要更改的不同内容:
    1) 1)输入电容非常大
    2) 2)原理图上的 IC 与线程中报告的器件型号不同
    3) 3) MODE 引脚缺失
    4)您的反馈分压器为您提供3.14V (输出)、而不是3.3V
    5) 5)不建议使用 R123和 C129等缓冲器、我们的文档中也未报告这种情况
    很可能最后一点是问题的原因。 请遵循我们的文档并尝试更改我注意到的内容。 我将关闭此帖子、但如果您在执行上述修复操作后仍有问题、请随时打开新主题。