This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:MODE 引脚电阻器值选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767345/tps53513-mode-pin-resistor-value-selection

器件型号:TPS53513
主题中讨论的其他器件: TPS548A20

TPS53513具有两种模式电阻器值、具体取决于 R-C 时间常数。

跳跃模式: 0k Ω 和150k Ω

FCCM 模式:20K 欧姆和150K 欧姆

我们如何选择这些电阻器值? 在哪种情况下、我们应该使用较低或较高的时间常量值?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅表3和表4。 目标是设置时间常数、以模仿表3中给出的内部值。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew-San、

    我们如何获得表3的内部 RC 设置?
    我认为当外部组件值与表3不同时、它会发生变化。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    表3将开关频率修正为600kHz。  对于600kHz 运行、有两个 RC 时间常数选项、分别为40和80 μ s。  对于较低的输出电容、使用40uec 选项;对于增大的输出电容、使用较高的设置。  您可以对不同的开关频率使用相同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢你的答复。
    TPS53513与 TPS548A20类似吗? 我们还应该通过将 Vout 设置为更高或更低来更改 RC 时间常数选项吗?


    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San、

    如您在 TPS548A20表2 (和 TPS53513表3)中所见、RC 值主要与输出电压无关。  添加更多输出电容时、请使用更长的时间常数。