This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:关断序列

Guru**** 1122710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764294/tps53219a-shut-down-sequence

器件型号:TPS53219A

您好!

我们的一位客户计划在 EN 变为低电平之前通过 VDD 电源关断来关断 TPS53219A。

如果这是器件中的任何潜在问题、请帮我解决。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尽快告知我们您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IMO-SAN、

    根据方框图并考虑到 VREG 具有 UVLO 功能、我认为这没有问题。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew-San、

    感谢您的反馈。
    在这种情况下、我很担心寄生二极管尤其是 VREG5体二极管会导通、即使它可能导致 VDD 快速下拉而不是 VREG5电压下降、也会导致器件损坏。
    您是否认为客户需要外部肖特基二极管来实现这些失效防护。

    此致、
    TI.IMI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经回复了您的电子邮件、但没有发现像您建议的那样放置二极管的问题。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 正如我们在离线中讨论的那样、放置一个外部肖特基二极管将是一个失效防护机制、以防止 VREG5到 VDD 上的任何损坏。