This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:bqStudio GPCPackager

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767041/bq27220-bqstudio-gpcpackager

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

各位专家、您好!

支持 BQ27220的 bqStudio GPCPackager? 我已检查 bqStudio、但找不到它。 如果不受支持、您是否会提供支持 GPCPackager 的.bqz 文件?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwara、

    我假设您正在尝试为您使用的电池收集 CEDV 参数? 您是否了解过替代方法。 我提供了一个链接、可与您收集的数据一起使用、为您的单元生成正确的系数。 如果这不能满足您的需求、请告诉我。

    http://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eric - San、

    >我假设您正在尝试为您使用的电池收集 CEDV 参数? 您是否了解过替代方法。
    是的。

    SLUUB45B 被规定;
    "一种简单的记录方法利用了 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager、该实用程序直接从 TI 电量监测计读取数据。"

    但 bqStudio 的 bq27220与 GPC Packager 不对应。 这就是我问您的原因。 如果您可以告诉 bqStudio 在没有 GPC Packager 的情况下创建以下.csv 文件、客户可以轻松地获取数据。
    hightemp_highrate.csv
    hightemp_lowrate.csv

    roomtemp_highrate.csv
    roomtemp_lowrate.csv

    lowtemp_highrate.csv
    lowtemp_lowrate.csv

    此致、
    福吉瓦拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fujiwara、
    该插件目前不适用于该器件。 请单独收集 csv 文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx-San、

    如何通过 bqStudio 测量充电/放电数据? 我希望通过 bqStudio 记录此类数据。 然后、我尝试为 GPC 创建.csv 文件。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福家沃拉-圣

    您可以单击 bqstudio 上的开始日志按钮并检查电压、电流和温度日志以及扫描框、因为这些都是需要记录的内容。 该文件将保存在您的计算机上,然后提交到 gpccedv 工具。

    谢谢
    Onyx