This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:是否建议使用外部驱动器电路来增大栅极充电电流?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765113/lm5051-is-there-recommended-external-driver-circuit-to-increase-gate-charge-current

器件型号:LM5051

你(们)好  

在 LM5051数据表中、栅极充电电流仅为0.28mA ~ 0.95mA。

客户认为这还不够、因为这是一个在客户电路中的 MOSFET 的栅极和源极之间添加的电阻器。

客户想与我们联系、是否 建议使用外部驱动器电路来增加 栅极充电电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Han:

    让我检查一下是否有外部电路来增加栅极驱动电流。

    您能告诉我客户希望增加多少栅极驱动电流吗?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    客户没有此电流的确切数据。
    在客户的电路中、并联了5个 MOSFET、因此 LM5051用于驱动5个 MOSFET。
    我认为最小电流应该是50mA 或更大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Han:

    将栅极驱动增加到接近50mA 将需要大量外部组件、最好是为比较器和放大器提供完全分立的解决方案、而类似于 LM5051内部方框图的电路需要在外部制造。

    但是、对于并联驱动多个 MOSFET、我们建议使用一个 LM5051驱动两个 MOSET、然后使用另一个 LM5051驱动接下来的两个 MOSFET、并相应地进行扩展。

    在这里、请告诉我们您对这种方法的看法或意见。

    此致、
    Kari。