This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:TPS2549-Q1 D+/D-在 PD 插拔后具有信号

Guru**** 2521730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765069/tps2549-q1-tps2549-q1-d-d--has-signal-after-pd-plug-out

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549TUSB212

尊敬的 TI 朋友:  

我发现 、当我插入 USB 器件时、TPS2549-Q1 D+/D-中存在信号、Vbus OUT 也具有放电功能。 波形如下,我用手机和 U 盘测试,几乎相同.

您能不能建议 TPS2549-Q1正常工作、原因是什么? 因为它看起来很奇怪--谢谢 youe2e.ti.com/.../TPS2549-signal-in-PD-plug-out.docx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhimin、

    在您的案例中、我认为 TPS2549-Q1配置为 CDP 或 SDP 模式。 如果 TPS2549-Q1配置为 CDP 或 SDP 模式、则内部模拟开关将打开、TPS2549-Q1将不会在 D+/D-上应用任何信号、初级和次级检测除外。 因此、波形中的信号来自其他器件。

    PD 插拔后、还有哪些其他器件连接到 D+/D-? 您的设置是什么? 您能否提供 VBUS 放电波形的放大? 我想查看 VBUS 放电时间、看看是什么触发了 VBUS 放电。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhimin、

    您的问题是否得到解决? 如果没有回复、我将关闭此主题。
    您可以随时提出任何问题。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍在检查中。 下星期一可能会有测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhimin、

    我确信异常波形不是来自 TPS2549-Q1、您可以绕过该器件进行调试。 我下周要去中国新年,希望你们能解决。

    新年快乐!

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    检查后、该信号由 TUSB212创建、与 TPS2549无关、感谢您的支持。