This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:150V 限流开关

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2921, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767009/lm5069-150v-current-limmitting-switch

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:UCC2921

大家好、

我们的客户正在寻找限流开关或电子保险丝来控制电源的浪涌电流。

输入电压范围为直流60V 至150V。

UCC2921是一款具有接近功能的示例产品、具有浮点输入电源架构。

另一方面、LM5069等最高可达80V 或更高、但不能达到150V。

我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    感谢您满足此要求。 您能否分享应用用例和终端设备详细信息。
    150V 是稳态工作条件还是瞬态电压规格?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralensh、

    感谢您的快速回复。

    客户应用条件如下。

    输入电压:直流110V DC70V (最小值)至直流150V (最大值)

    输出电流:高达300mA

    输出电容:47 x2 (化学250V) 10uF x2 (陶瓷)

    输出通过隔离式直流/直流转换为24V 20W。

    在连接所有负载(包括直流/直流负载)的情况下、输入会打开和关闭。

    感谢您的帮助。

    此致

    Yoshifusa Wada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    感谢您提供更多信息。
    遗憾的是、我们没有支持110V 工作电压的器件。 从较高电压的角度来看、最佳可用器件是 LM5069、即高达80V。

    此致、
    Rakesh