This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61098:TPS610985设计问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766163/tps61098-tps610985-design-issue

器件型号:TPS61098

尊敬的 TI 专家:

我们正在使用 TPS610985设计用于智能锁应用的电压升压器。 该系统需要将输入电压从2V 升至3V 输出、并提供100mA 电流。 我们根据数据表中概述的参考电路来整合设计。 但是、我们测试了原型、并注意到该实现无法在输出3V 的同时提供100mA 电流。 此设计能够提供的最大负载电流为3.1v@1mA。 如果设计有任何问题、您是否会帮助修改我们的电路并提供建议? 非常感谢。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您可以分享升压转换器的布局吗? 布局对于升压转换器的正常运行至关重要。
    另请在1mA 3.1V 条件下测量 VBAT 和输出电压波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    似乎您有另一个联系人、因此我将关闭此帖子。