This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:1.5kw 升压 PFC 设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767453/ucc3817-design-of-1-5kw-boost-pfc

器件型号:UCC3817

您好!  

您能否在下面提到的 UCC3817应用附件(数据表)中提供 VCC 电源设计(红色圆圈部分)的详细信息(如何设计)?

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3817.pdf

谢谢你

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharat、

    在这里、我想分析一下这个自供电电路的工作流程。 然后、您可以自己进行设计、并尝试在仿真软件中进行仿真以加深理解。
    首先、连接输入交流(Vline)、整流器(D3)之后的电压通过 R15和 R18为 C10和 C11充电。 连接到 VCC 的充电电压实现启动电压 IC 工作后、VCC 的压降将很小。 然后、连接到 VCC 的 C10的电压由变压器 L1提供。 C10电压的纹波由 C10和 C11进行滤波。 因此、C10和 C11的值在设计时考虑了启动电源能力和滤波器能力。

    此致、
    Teng