This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:LED 短路

Guru**** 2513155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765998/tps61158-led-short

器件型号:TPS61158

如果 LED 之间存在短路(因此 Vout 短接到 FB)、器件将如何反应?  您期望 Vout 具有什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    当 Vout 短接至 FB 时、内部误差放大器将钳位在最小输出、它应将升压开关保持在最小导通时间。 输出电压应等于 Vin-VD (VD 是二极管的正向电压)。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这正是我所期望的、但我们看到比这低1V。  我们的电源为5V。  我希望输出电压下的电压为~4.3V、但我们测量的电压为~3.3V。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您是否会提供一些有关输入电压、输出电压(VSW)、输出电压和输出电流的波形? 我想知道您电路板上实际工作的波形。谢谢。
    此致
    肖恩