This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:NC 引脚(编号8/9/10/14)是否未内部连接到任何位置?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767436/tps92515-are-nc-pins-no-8-9-10-14-not-connected-to-anywhere-internally

器件型号:TPS92515
主题中讨论的其他器件:UCC27714

 大家好、

 我的一位客户正在自己的电路板上减轻 UCC27714的影响。 他们想知道 NC 引脚(8/9/10/11号)是否未在内部连接到任何位置

尽管器件数据表显示这些引脚 为"无连接"。  "无连接"是否意味着没有内部连接?

  非常感谢您的回答。

 谢谢、此致、

 Kazuya Nakai 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    UCC27714 NC 引脚(8/9/10/14)未在内部连接到 IC 芯片。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    UCC27714上的 NC 引脚未连接到内部 IC 接合焊盘。

    请使用主题中的按钮确认这是否解决了您的问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    非常感谢您的回复、抱歉我用错误的器件名称发布了我的问题。
    我知道 NC 引脚完全断开。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    非常感谢您的回复、抱歉我用错误的器件名称发布了我的问题。
    我知道 NC 引脚完全断开。

    此致、
    Kazuya Nakai。