This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:如何解决电流偏移问题?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767005/bq78350-how-to-resolve-the-current-offset

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76920BQ76930

如您所知、实际电阻器大于传感器电阻器。

由于 PCB 的电阻器、传感器电阻器值为0.001、实际值大于0.001。

因此、bqStudio 中的充电电流为2690mA。

但是、实际充电电流为1000mA。

是否有任何方法可以解决电流偏移问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    您是否在系统中的器件上运行了校准步骤? 这对于确保精确的电压和电流测量非常重要。 如果您使用的是 bqStudio、这些步骤可在"Calibration"选项卡中找到。 bq76920和 bq76930/940的 EVM 用户指南(取决于您拥有的 EVM)介绍了如何进行校准。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    我要试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    这解决了我的问题。