This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2W 隔离式直流/直流

Guru**** 2512925 points
Other Parts Discussed in Thread: DCH010505S, DCH010512D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765378/2w-isolated-dc-dc

主题中讨论的其他器件:DCH010505SDCH010512D

我们是否有具有3kvp2p/5kvdc 隔离的2W 隔离式 dc/dc 模块?、Vin=12v、用于一个输出5V、一个具有双路12v 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月24日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    通过双路12V 输出、您是否正在设计两个+12V 电源轨或单独的+12V 和-12V 电源轨? TI 提供了 DCH010505S 和 DCH010512D 隔离式直流/直流转换器、可分别实现5V 输入和5V 以及+/-12V 1W 输出的3Vpk 运算隔离。

    我意识到上述器件并不符合您的所有要求、但如果您对分立式方法感兴趣、我们可以使用 SN6505变压器驱动器来设计此电源。

    如果您对该解决方案感兴趣、请告诉我。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    上述器件型号是否足以供您使用、或者 SN6505系统是否是更好的候选器件? 请尽快发布响应以防止关闭此主题。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要一个模块。 需要12V 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    LDO 可用于降低任一系统5V 输入的12V 电压。 DCH010505S 和 DCH010512D 模块是否可接受? 电路板空间是此选择的主要考虑因素吗?


    感谢您的回答、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    自从上一篇有关该主题的文章发布以来已经有几天了、所以我现在要关闭它。 如果您想继续对话、请随时回复此帖子或使用此窗口右上角的红色和黄色按钮创建新主题。


    感谢您使用 E2E 论坛、

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户将使用 Minimax 提供的完整的现成解决方案:

    MAEU02-12S05HI 和 MAEU02-12D12HI。

    适用于12V 输入和5.2K 隔离(约3.75 rms)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    感谢您提供的信息-我将把这些信息转发给开发团队、如果有任何其他信息、我们随时准备提供帮助。 尽管我们未提供 TI 解决方案、但本着回答问题的精神、此主题将标记为已解决。


    尊敬的、
    Manuel Chavez