This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:隔离型反激式24V 输出电压

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23755, TPS23753, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767062/tps23753a-24vout-by-isolated-flyback

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23753TPS23755

您好!

我们收到了客户关于 TPS23753A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下情况下是否有任何参考设计?

 拓扑=隔离型反激式
 VIN=48V
 Vout=24V
 Pout=6W

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    感谢您的提问。 我们没有使用 TPS23753A 的24V 输出设计、但我们有一个19.5V/0.6A 设计、可针对24V 进行修改。 您可以在此处的 E2E 上一篇文章中找到 BOM 和原理图 。 要更改此设计的功率级以适应24V、6W、请参阅 TPS23753设计指南 (第2部分的全部内容)。  

    需要注意 的是、我们推出了全新的 TPS23755、这是我们最新的1类 PoE PD、由于初级侧调节、设计将更加简单。 与 TPS23753A 相比、该器件具有多种新功能、例如: 初级侧调节(PSR)、无需光耦合器和反馈电路;扩频频率抖动(SSFD)、可实现更强大的 EMI 合合合规范和 CM 扼流圈降低;高级启动、可将 Vcc 电容降低至1uF;集成了开关 FET。 如果您对该器件感兴趣、我们提供了可用于评估的12V 反激式 EVM (TPS23755EVM-894)。  要更改此设计的功率级以适应24V、6W、另请参阅 TPS23753设计指南。  参考设计指南时、请重点关注第2.1至2.7节。 由于 TPS23755在初级侧进行调节、因此可忽略2.8至2.10节、这有助于简化设计。

    如果有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    产品营销工程师| PoE 产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 您能否提供 PMP10976中使用的 TA7493-AL 的数据表? 我在网上找不到它。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我也不能在网上找到 TA7493-AL Coilcraft 变压器数据表、对此深表歉意。 我建议使用 Coilcraft 的 POE13P-24L 变压器来替代您设计中的 TA7493-AL。

    此变压器的数据表可在以下位置找到: https://www.coilcraft.com/pdfs/poe_ep.pdf 

    如果有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    产品营销工程师| PoE 产品