This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:电池欠压检测

Guru**** 2893140 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3701, TPS3840, TPS3711, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764451/tps3701-undervoltage-detection-for-battery

器件型号:TPS3701
主题中讨论的其他器件: TPS3840TPS3711TL431LI

您好!

我有一个应用需要监控飞行器中的28V 电池。

如果电压降至27V、我需要提供 NO 或 NC 输出来控制指示灯。

我找到了 TPS3701窗口监控器、并喜欢它具有宽电源电压范围和两个精密比较器。

我需要使该电路尽可能小。 我只想确认 R1-R3进入输入端(INA 和 INB)所需的电阻值。

我想将电池电压用于 VMON、但也要将 VDD 和 TPS3701输出端的上拉电阻器的电压降至可能的12V。

由于电流非常低、我能否只使用一个简单的电阻器和齐纳二极管来调节此电压?

我的计划是让 TPS3701的输出之一驱动光耦合器或晶体管来控制光。

如果能提供任何援助,将不胜感激。

非常感谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我们有几个选项。 如果您需要可编程延迟、使用 TPS3840等器件并在 VDD 处连接外部电阻分压器将非常有效。 如果不需要可编程延迟、则可选择 TPS3701 (如果需要欠压+过压监控)或 TPS3711 (仅用于欠压监控)。

    如果仅进行欠压监控、则 TPS3840或 TPS3711通过使用一个简单的电阻分压器来设置跳闸点、从而使分压器下电压与所选器件型号的 VIT-相对应。

    如果执行欠压和过压操作、TPS3701通过使用三个电阻器来根据数据表第13页提供的应用信息部分设置欠压和过压跳闸点。 只需输入已知值(电压监控器过压跳变点= VMON (OV)和欠压跳变点= VMON (UV)、其余变量可在 EC 表中找到)

    我们还提供了一个电阻计算器、可帮助您在"产品"页面的"工具与软件"选项卡下找到近似的电阻器值。 www.ti.com/.../TPS3701

    要回答最后一个问题、您可以使用电阻分压器、齐纳二极管或并联电压基准(最高性能选项)(如 TL431LI)来调节输入电压。

    希望这能解答您的问题! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供的信息、这对您有所帮助。

    您能否告诉我 TPS3701是否采用 PDIP 封装进行测试?

    我只能在表面贴装中找到它。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否可以不连接未使用的输出、或者最好将一个上拉电阻器(例如:10K 或100K)连接到它?
    谢谢、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    遗憾的是、TPS3701不采用 PDIP 封装。 如果不使用输出、则可以将其保持断开状态。 您还可以将输出连接在一起以实现窗口故障检测器。

    Michael