This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:-12V 时的振铃问题

Guru**** 2555870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766727/tps65130-ringing-issue-with--12v

器件型号:TPS65130


我们看到电路板的-12V 电源出现振铃。  使用5V 输入时、此 +/-12V 馈电 电源电压可将运算放大器偏置到其他波亚。 原理图。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kristi、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月29日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristi、

    负转换器反馈引脚(FBN)可对通过前馈电容器 C31耦合的噪声敏感。 您能否尝试将电阻器 R21的值增加到50K 欧姆或更高、以查看这是否会改善振铃?

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、辽卡特、

    感谢您的回复。 我尝试将 R21更改为50K、但仍然可以看到振铃、如下所示。  

    我们的应用细节是: 具有混合信号 A/D、-55 +125C 运行的电路板、负载通常为30-50mA、具体取决于不同的配置、但在正常运行期间负载变化很小。 这种振铃与 McASP 线路耦合、并表现为干扰通信协议。

    谢谢、

    Kriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kristi、

    您确定该波形来自反相转换器输出(C41)吗? 我相信您在回复中所了解的是 L3/D2结处负转换器的开关节点波形。 您可以在 C41上仔细检查-12V 输出吗?

    我在原理图中注意到的另一点是、使用数据表中的公式11和12计算的前馈电容器 C30和 C31的值应分别为~4.7pF、而不是原理图中所示的6.8pF 和12pF。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我所拥有的波形实际上是 L3/D2结处负转换器的开关节点波形、当开关闭合时没有振铃、但当打开时、振铃会出现、问题该级是否发生了任何非导通模式?
    我还想知道为什么在 L2/D1之间的+12v 中不会出现振铃? 它看起来非常干净。
    我将尝试您的下一个建议、看看这是否有帮助。

    此致。
    Kriti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是器件在轻负载时的正常行为、因为负转换器在轻负载时会进入非连续导通模式。 即使在较轻的负载下、正转换器也会保持连续导通模式。 请参阅数据表第7.1节"概述"下的说明。 如果您将负载增加到大约80mA、此振铃将消失、器件将以连续导通模式运行。
    如果此振铃导致系统出现问题、您可以尝试通过将 PSN 引脚连接至高电平来在省电模式下运行负转换器。 这将使负转换器在轻负载时进入 PFM 模式、在轻负载时会突发切换以保持稳压。 这可能会将噪声频谱置于您感兴趣的频带之外。 希望这个解释对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特