This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:总电容

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767783/ref5030-total-capacitance

器件型号:REF5030

REF5030 (或这些 REF50xx 器件中的任何一个)状态使用1-50uF 输出电容、从 Vout 连接到 GND。   

如果我在输出引脚上使用一个10uF 电容器、如果该器件不直接位于输出引脚上、能否支持额外的电容?  我的应用需要在设计周围的多个位置使用该基准、因此可能存在迹线和额外的局部大容量电容。  我想确保它不会导致此器件问题。  我看不到任何一条语句会说最大电容值。  如果这是可以的、那么每个电容器位置是否仍有 ESR 要求?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    该器件可以在多个位置处理差分电容器。 Vout 引脚上通常有一个 CLoad、而 ADC/DAC 的 VREF+引脚上通常有额外的 CLoad。
    VOUT 引脚上的总电容和 ESR 应仍然为1-50uF 且小于1.5欧姆。 如果使用多个电容器、请确保总 ESR 仍小于1.5欧姆。

    -Marcoo