This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:开路保护

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767585/tps92692-open-circuit-protection

器件型号:TPS92692

我想知道 如何在 TPS92692中实现开路 LED 保护。  数据表中的图57。 LED 开路故障、显示故障 条件下后半部分 ILED 线路(通道4)上的电流尖峰。 发生什么事了?  这让我感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abi:

    图57是当 LED 打开时降压/升压配置的示波器捕获。 该器件针对开路 LED 的工作方式是监控分压输出电压并向 OVP 引脚提供反馈。 该引脚的标称过电压为1.228V、当该引脚上的电压高于1.228V 时、我们会感应过压故障。 这样、我们将禁用 PWM FET Q1并移除 LED 负载并下拉 SS、从而执行重新软启动。 您可以在规格的第22页上阅读有关此过压故障的信息。

    在示波器捕获中、我们移除 LED 负载、然后重新连接、以显示开路和恢复过程。 当 LED 首次被移除时、输出电压将斜升、直到它触发过压条件。 当 LED 重新连接时、由于输出电压很高、因此您将获得快速过流情况、然后它将 PWM FET 关闭、36mS 随后将 LED 负载再次与 PWM FET 连接、但瞬时电流再次为过流情况 再次将其关闭。 在输出电压放电到不发生过流的地方之前、会发生这种情况。 脉冲电流是由该过程导致的。

    谢谢 Tuan