This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:关于正负电压的启动时间

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/764730/tps65133-about-start-up-time-of-positive-and-negative-voltage

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件: TPS65131TPS65130

大家好、

             TPS65133数据表图4。 启动时、正负电压看起来具有死区时间。

            如何使它们同时启动?

            TPS65131能否同时实现正负启动?

           

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年1月23日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

                对此问题有任何反馈?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉、由于您的问题的路由存在一些问题而导致回复延迟。 对于 TPS65133、正电源和负电源启动是固定的/不可更改的、负电源将在正电源之后~2ms 开始。

    TPS65130/31具有用于启用正负电源轨的独立控制。 当 ENP 和 ENN 控制同时连接在一起时、正电源和负电源几乎同时保持恒定。 请参阅下面的示波器图、其中 ENP/ENN 控件连接在一起、而初创公司之间的差异仅为大约190uS。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么在正电压启动时有一个平台?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    出现平坦状态的原因是升压转换器的输入电源(Vin)出现在输出端、然后升压转换器开始开关、升压电压斜升。 这是升压转换器启动时的典型情况。

    此致、
    辽卡特