This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:与使用数据表计算相比、电感器值计算不同于 LM5143-Q1快速入门计算器

Guru**** 2398395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767704/lm5143-q1-inductor-value-calculation-is-differs-from-the-lm5143-q1-quickstart-calculator-compared-to-using-datasheet-calculation

器件型号:LM5143-Q1

与使用数据表公式15计算相比、Quickstart 计算器显示了显著不同的电感器值。

输入:48V   输出:42V、20A  Fsw = 500kHz

使用等式15的降压电感器值:  

1.75 μ H

通过 LM5143-Q1快速入门计算器:

CH1建议电感:10.5uH

 快速入门计算器:似乎很高。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我会将您的问题转发给产品专家、以获得他的反馈。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    确保在快速启动中正确指定分流电阻器(按所需的 OCP 设定点)。 这会影响电感器计算(电感器下降斜率的一倍)。

    此致、
    Tim