This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:这种加电行为是否正确?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763041/ref34-q1-is-this-power-up-behavior-correct

器件型号:REF34-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIREF3450

大家好、团队、

我对 REF3450-Q1执行了 TINA-TI 仿真。

问:正如我们在波形中看到的、当 Vin 逐渐增大时、Vout 从@Vin=5V 开始增大。 此行为是否正确? VEN 为2V 直流。

问:客户对此器件的要求是从 Vin=4V 开始增加 Vout。 是否有任何解决方案或其他合适的器件?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于这是一款线性器件、5.0V 基准电压需要为任何输出电压提供5V +压降电压。 我假设模型是根据此数据表规格定义的。

    我会说这是正常或预期的行为、但在我的工作台上测试该器件后、我开始看到该器件在大约~3V 的电压下开始跟踪输入。 尽管仿真不支持客户的请求、但实际应用确实支持。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    谢谢、我明白了。 我知道5V 基准需要5V+压降电压。 因此、如果输入电压低于5V、则基准仅跟踪输入。

    客户的问题如下。

     问:基准何时开始跟踪输入? 您能否显示阈值电压?

    我认为数据表中未写入该值 、因此如果  您可以执行仿真或  解释跟踪从3V 开始的原因、我将不胜感激

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 REF3450输入和输出的两个示波器截图。 通道1 (黄色)是输入电压、通道2 (蓝色)是 Vref 输出。

    第一个示波器脉冲是压摆率为10V/1ms 的函数发生器输入。 正如您在此处看到的、快速压摆率导致 REF3450开始上升至~5V 左右。

    第二个示波器快照来自转换率要慢得多的工作台电源。 REF3450在之前测量的~3V 电压附近开始上升。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    谢谢。 现在、我将检查客户系统的实际输入压摆率。 如果它们的压摆率较低、则会很好。

    Yuta Kurimoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    问题1. 客户认为输出电压阈值差异不是由输入转换率导致的、而是由 IC 的响应时间引起的。 您能获得如下数据吗?

          是否有任何 IC 响应时间的数据?

    问题2. 在您的测量结果中、Vout 在3~4V 时变得平坦、然后再次开始增大。 这种行为的原因是什么?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新发布了。

    您好、Edthan、

    问题1. 客户认为输出电压阈值差异不是由输入转换率导致的、而是由 IC 的响应时间引起的。 您能获得如下数据吗?

          是否有任何 IC 响应时间的数据?

    问题2. 在您的测量结果中、Vout 在3~4V 时变得平坦、然后再次开始增大。 这种行为的原因是什么?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuta-San、您好!

    我目前正在与我的设计团队一起研究这一问题。 我很快会回来。

    谢谢、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的支持。 反馈呢?

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    感谢您的耐心等待。 我已向您发送有关我的反馈的电子邮件。

    谢谢、

    Ethan