This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-HD-20A:负载为0A 时具有高电流消耗

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766935/lm5145evm-hd-20a-high-current-consumption-at-0a-loading

器件型号:LM5145EVM-HD-20A
主题中讨论的其他器件:LM5145LM5143-Q1

您好专家、

我的客户在其工业设计中使用了 LM5145。 他们使用了两个 LM5145 EVM 来实现两相降压拓扑。 但是、当他们使用单个 EVM 板进行测试时、他们发现当输入电压为30V 且输出电流为0A 时、Iin 高电流约为35mA。 我还测试了另一个 EVM 板、结果是相同的。 您是否愿意帮助检查它是否正常运行? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我将您的问题提交给我们的 LM5145专家 Tim。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    感谢您的帮助!

    您好、Tim、

    我们可以在这种情况下获得您的帮助吗? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    对于输入电流、35mA 似乎是合理的。

    请注意、如果您需要真正的(电流共享)两相解决方案、我们还提供了 LM5143-Q1。

    此致、

    Tim