This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:过零后的电流失真

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767287/ucc28070-current-distortion-after-zero-crossing

器件型号:UCC28070

您好!

附件是来自大约2/3功率输出的捕捉。  我担心过零后电流波形的陡度。  通道3是电流、通道1是 IMO。  这是200mV 电流感应偏移的结果吗?  我的功率因数约为.985、我们对此感到满意。  

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

     

    您可以尝试以下方法 来改善电流谐波。

    1. 微调电流反馈的偏移。

    2. 从整流器之前馈入 VinAC、您将需要两个额外的二极管  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢这些提示、我将在解决更多关键问题时尝试这些技巧。