This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:低电源电压下的 TPS23753稳定性

Guru**** 2582185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766021/tps23753-tps23753-stability-at-low-supply-voltage

器件型号:TPS23753

您好:

我是一名使用 TPS23753A 的新设计的顾问、我在低电压下的稳定性存在问题。  

随着直流输入电源电压下降、占空比增加到刚好超过50%、单元进入看起来是不连续的模式。   此时占空比约为10%、它将保持在该值、直到功率循环且电源电压增加到超过该阈值。   

通过 将开关速率从250kHz 提高到500kHz、我获得了更低的电压裕度。  似乎80%的占空比限制低于数据表的读数。

我可以减小负载并获得更低的电压裕度、但这一切都可以恢复到低于50%占空比。

对此有什么想法吗?

James Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您能否为我提供有关您的设计的更多详细信息?
    -您使用的是什么变压器?
    -您的设计对象是什么输出电压/电流?
    -您要测试的输入电压有多低?

    我们提供了详细介绍的反激式设计指南: www.ti.com/.../slva305c.pdf
    第2.2节及以后的部分在此特别适用。

    最后、如果可用、请随时分享您的原理图。 如果需要保密、您可以通过 DM 发送。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    感谢您能很快回来。
    反激是 Coilcraft POE13P-50L。
    在1.5A 时所需的输出为5V。
    它们要达到的低端技术规格是18VDC。
    让我给你一些历史。
    执行此操作的工程师从另一个产品中剪切并粘贴此设计、然后将其粘贴到该产品中、该产品具有现场退货。
    他们从未做过一个根本原因,只是一个枪切割和粘贴。
    我已经完成了 SLVA605C 文档、但在我花大量时间将所有这些内容放入 Excel 之前、我想了解这里的情况。
    每个稳压器部件都不同。
    通过将开关速率提高到500kHz,我几乎符合18VDC 的规格,但我使用的负载大约为800mA。
    这证实了我在占空比方面看到的情况。 更快的开关速率降低了我的占空比、并允许我实现更低的低端范围。
    仅仅是不够、并且始终占空比约为50%、它会进入这种不连续状态。
    有什么想法吗?
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    在低输入电压下、发生此事件时、您要测试的输出电流是多少? 此外、您放置了多大尺寸的电流感应电阻器? 由于输入电流较高、您可能会在较低的输入电压下达到 VCS (max)。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom:

    我明白了。  

    PCB 汇编器放置了错误的电流感应电阻器、这说明了我测量的所有问题。  

    此表单问题可以解决、但 TI 及其应用手册不能帮助我解决。   

    这是一项侦探工作。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我同意。 由于您是解决问题的人、我建议您单击您的帖子上的绿色"已解决"按钮、而不是我的帖子。 我们使用此绿色按钮显示问题已解决、以便在内部关闭该主题。

    此外,我们的团队还通过 E2E 来确定我们的应用手册的有效性,因此我们会注意到并感谢您的反馈。”

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Tom 我单击了绿色键、将其从您的列表中删除。
    我仍然认为这个器件有问题、主要是因为没有人能够告诉我们、当您超过60%的占空比时、它会下降到10%的占空比而不是关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    当出现此问题时、该电流感应电阻器的大小是多少?

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom:
    此公司在另一个应用程序中使用此零件。 该工程师不再只是从另一个设计中剪切和粘贴原理图。 本来应该有一个0.5欧姆的感应电阻器、但制造厂家放置了一个1欧姆的感应电阻器。 这提高了低电压性能、但 PCB 存在的负载会发生变化、一些负载会降至18VDC 以下、而其他负载仅达到22VDC。 当它停止运行时、这个芯片的占空比低至10%、并且如果电压增加、它将不会恢复。 只有下电上电后才能恢复。 我不喜欢这个器件、因为这些预定义的限制没有充分的理由让它做什么。