This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:IPK 引脚上的噪声问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765677/ucc28911-noise-issue-at-the-ipk-pin

器件型号:UCC28911

尊敬的专家:

我的客户正在评估 UCC28911并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

开关频率不恒定、输出电压无法调节。

这似乎是一个噪声问题、通过添加470pF 电容器和 pipk 并联来改善这一问题。

请参阅以下主题。

但我无法理解波形中的问题是什么。

此时、器件的行为是怎样的?

您能看到随附的文件并提供建议吗?

e2e.ti.com/.../confirmation-about-operation_2800_2_2900_.xlsx

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    470pF 电容器与 IPK 引脚上的电阻器并联时、性能是否可接受? 您是否仍然看到问题、或者您是否希望了解添加此电容器为何可以解决此问题?

    我们将需要查看仅包含1个开关周期的波形、并比较添加该电容器前后的性能。 从您到目前为止提供的内容来看、电流感应信号上似乎存在过多噪声、这会影响控制算法。

    通常、对于 TI 的 PSR 反激式控制器(如 UCC28911)、以下调试应用手册指南介绍了设计错误如何导致不当行为 www.ti.com/.../slua783.pdf

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。

    我与客户分享了您的信息。

    客户希望确认电路出现意外行为的原因、并在不增加电容的情况下进行改进。

    根据您的建议、可能需要更改布局。
    如果他愿意、我将再次咨询。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一

    我们将需要在470pF 电容器前后的一个开关周期中看到更清晰的 IPK 电压波形以进行确认。

    我们建议他们查看 UCC28911数据表(第12节、第44页)的布局指南部分、以确定如何改进他们的设计。

    此致、
    Eric