This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65023:建议不使用引脚的连接

Guru**** 2513145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767545/tps65023-suggested-connection-for-pin-not-used

器件型号:TPS65023

大家好、

  如果未使用相应的函数、则引脚 LOWBAT_SNS 和 PWRFAIL_SNS 的连接建议是什么? 如果它们被上拉至5V 或接地、还有其他影响吗? 谢谢你。

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LOWBAT_SNS 是一个高阻态比较器输入、用于驱动开漏 nLOW_BAT 输出。
    PWRFAIL_SNS 是一个高阻态比较器输入、用于驱动开漏 nPWRFAIL 输出。

    如果未使用、所有四个引脚(21、31、38和39)均可保持悬空。

    这些缓冲 I/O 块不会在内部连接到数字内核、并且不会对系统的运行产生任何影响。