This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如何在手动开关配置中实现快速切换

Guru**** 2554270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766908/tps2121-how-to-achive-fast-switchover-in-manual-swichover-configiration

器件型号:TPS2121

您好、应用 TEAN、

我们想知道 如何在数据表(SLVSEA3B)的图23应用(手动切换)中实现快速切换时间(5us_typ)。

在 Figure.23配置中、应 通过 MCU 驱动(切换) CP2来选择 VIN1或 VIN2作为输入源电压。  

但是、 有人描述 CP2电压需要高于 VREF (1.06典型值) 才能实现快速切换时间。

 我们必须如何从 MCU 驱动 CP2引脚以获得快速切换时间?

(  这是否意味着从 MCU 驱动的 CP2的低输入电平高于 VREF?)

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Someno-San、

    感谢您与 E2E 联系!

    您的评估正确。 对于 TPS2121上的手动切换、您可以通过 MCU 切换 CP2引脚。 为了启用快速切换、CP2引脚上的电压必须高于 VREF。

    因此、您需要在 PR1电压上下切换 CP2、以便在 IN1和 IN2之间切换、同时保持电压高于 VREF。

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 为了便于参考、您能否对终端应用进行评论?

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我对数据表第24页上的 Figure 27 (TPS2121从 IN2切换到 IN1)有另一个问题。

    我知道、这是通过将 CP2从3.3V 切换 为低电平(0v)、在正常切换时间(100ns_typ)下将 VOUT 从 IN2 (3.3V)转换为 IN1 (5V)的操作。

    但在切换期间 VOUT 上没有压降。   

    为什么是这样?    它是空载条件下的波形吗?

    此致、

    H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Someno-San、

    是的、这些波形是在没有负载的情况下获取的。 在连接负载的情况下、电压将根据以下公式下降:

    VDIP = TSW *(Iout / Cout)

    其中:
    VDIP =切换发生前的压降量
    TSW =切换时间(慢速切换为100us)、(快速切换为5us)
    Iout =负载电流
    COUT =负载电容

    谢谢、
    黄亚瑟