This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:TLV76701DRVR 提供固定输出吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767664/tlv760-tlv76701drvr-fixed-output-available

器件型号:TLV760
主题中讨论的其他器件:TLV767

您好!

我对 TLV767非常感兴趣、将其用作5V 输入、3.3V 输出稳压器。 数据表中提到了固定输出版本的引脚分配和特性、但该版本没有参考、似乎还提供了注意事项。

和基准: TLV76701DRVR 和 TLV76701DRVT 未指定固定或可调输出。 我想这些基准仅用于可调输出吗?

您能否告诉我计划何时发布固定输出?

PS: 对于我的应用、180°C 的热关断非常好!  在 该封装中、不会在接近150°C 的温度下关闭 LDO 并不容易。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    目前、我们仅发布了可调节版本的 TLV767系列;但是、我们计划在今年发布固定输出版本。  我们不提供论坛的详细日程安排。

    为了帮助客户解密我们可订购的器件型号、我们在数据表中添加了器件命名规则表。  TLV74701中的01表示可调输出。

    我很高兴您对该器件感到兴奋; 不过、请务必记住、TLV767的设计、表征和测试目标工作结温范围为-40至125 C。 对于高于125 C 的结温、性能可能与数据表中所示相同、也可能不相同。

    非常尊重、

    Ryan