This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:LED 矩阵管理器和电流源级

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92515, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766283/tps92662-q1-led-matrix-manager-and-current-source-stage

器件型号:TPS92662-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92518TPS92515LM3409

你好

我们希望将 TPS92662 LED 矩阵管理 器用于具有24V 电源的医用灯。

我们的目标是排列多个由12个3W LED (3V/1A)组成的灯串。

问题:使用 TPS92602 "汽车2通道高侧电流感应开关模式 LED 驱动器"作为电流源是否是一个不错的选择??

TPS92662 + TPS92602能否高效地协同工作?

就恒定电流源而言、不由 PWM 调制、而是仅根据矩阵管理器管理的 LED 负载生成相应的电流/电压。

其他选项可以是:

-使用升压级,然后使用 TPS92518等降压电流调节器

-断开灯串以允许使用 TPS92518等降压电流调节器

哪种解决方案更合适?

非常感谢

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beppe、

    您可以将其用作升压转换器。 对于矩阵部分、TPS92515或 TPS92518、甚至 LM3409等迟滞部分将是降压部分的理想选择。 升压至高于36V (12 x 3V)的电压、然后降压可在分流上述三个器件等 LED 时处理非常快速的输出变化。 请记住、当所有 LED 分流时、矩阵可允许降压输出从36V 到接近零。

    TPS92662的源极应为电流源、而不是电压、但在提供电流时需要能够支持36V 以上的电压。 如果您仅计划在一个阶段使用、则上述24V 部件可以正常工作、但您确实需要一些开销电压、例如、您无法使八个3V LED 正常工作。

    升压到多个降压转换器是一个不错的选择。
    如果是稳定的24V 电源、则需要为36个 LED 提供更多的降压级。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwing

    感谢您的澄清答复。

    接下来、我还有一个有关 TPS92662的问题。

    我们的项目中应该有14个 TPS92662器件。

    在第23/24页的数据表中、图片24/25显示了使用馈通引脚(菊花链)连接的 UART 通信(RX/TX 引脚对)。

    是否可以通过在每个器件上仅使用一个 RX/TX 将它们全部连接起来,就像在星型拓扑中一样,MCU 位于星型的中心???
    最重要的是,如果其中一个 TPS92662发生故障,会发生什么情况?
    这是否会导致总线卡滞并阻碍与其它设备的通信??
    或者什么? 请说明。
    谢谢
    贝普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Beppe、

    以下是了解此部分的工程师的答案:

    "我的答案是:

    TPS92662也可采用星形配置进行连接。 TPS92662采用直通引脚设计、可简化系统布局、但也可在星形配置下工作。

    一个 TPS92662出现故障的情况: 唯一的问题是每个 TPS92662都会在 TX 引脚上拉电阻、直到 TPS92662看到任何器件的有效读取命令、然后它会释放上拉电阻、以便寻址器件可以在 TX 上下拉电阻以响应读取命令。 这是唯一一种设备可能破坏整个总线的情况。"

    此致、