请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好、TI 团队、
我计划在 即将推出的设计中使用 UCC28780。 反激式开关频率的上限确切设置是什么? 在该 IC 的设计示例中、使用了 GaN 开关、开关频率约为400kHz 至500kHz。 我将改用 Si MOSFET、因此可能我应该尝试将最大开关频率保持在较低的水平。 你怎么看?
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我计划在 即将推出的设计中使用 UCC28780。 反激式开关频率的上限确切设置是什么? 在该 IC 的设计示例中、使用了 GaN 开关、开关频率约为400kHz 至500kHz。 我将改用 Si MOSFET、因此可能我应该尝试将最大开关频率保持在较低的水平。 你怎么看?
BR