This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:放电时序

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767428/tps22918-discharge-timing

器件型号:TPS22918

您好!

我的客户在下面有一个问题。

如果①和②的电压同时变为0V、放电功能是否正常工作?

当 Von 变为低电平时、无论 VIN 状态如何、放电功能都能工作?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura-San、您好!

    QOD 功能由一个由 VIN 驱动的内部 FET 组成。 当 VIN 较低时、Vgs 变为低电平、因此 RQOD 变得更高。 如需更多信息、请参阅数据表中的图7。

    如果 VIN 快速衰减至低于1V、则无法保证 QOD 功能、因为电阻可能是无限的。 如果 VIN 衰减缓慢并在衰减时保持在1V 以上、则 QOD 功能将正常工作并对输出进行放电。

    通常、我们的负载开关需要 VIN 才能使 QOD 正常工作。

    谢谢、

    黄亚瑟