This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:UCC5310

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5452-Q1, ISO5852S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767635/ucc5310-ucc5310

器件型号:UCC5310
主题中讨论的其他器件:ISO5452-Q1ISO5852S-Q1

您好!

建议使用单通道隔离式栅极驱动器 IC 来驱动 具有以下规格的低侧 MOSFET:

最低3KV 隔离

2.汽车/RoHS

3.温度(-40至105/125度)

谢谢、

Priyanka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Priyanka、  

    目前、 符合您要求的唯一单通道隔离式栅极驱动器是 ISO5452-Q1、ISO5852S-Q1以及 ISO5x5x 系列中的其他驱动器。  

    您能描述您的应用吗? 我可能能够建议另一种选择。

    您是否曾考虑将通过汽车认证的隔离器与通过汽车认证的低侧驱动器配对?

    此致、
    Mateo