This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:电感器精度的影响

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767370/ucc28064a-effect-of-inductor-accuracy

器件型号:UCC28064A

大家好、

 我对 电感器精度的影响有疑问。
 交错 PFC 由180度开关控制。
 如果电感 器精度为+/- 10%、
 1. 它将如何影响行为?
 2. 它是否影响相位180度?  

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表第15页的第8.3.2节"自然交错"、其中介绍了该器件具有将控制调整为180度相位的机制、并且180度相位不需要精密的升压电感器容差。 但根据第16页的公式(1)、电感器容差将影响峰值电流。