This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:太阳能电池板

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS2121, BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767601/bq24161-solar-panel

器件型号:BQ24161
主题中讨论的其他器件:BQ25895TPS2121

它是否能够将太阳能电池板连接到 BQ2416x 的 IN 引脚。

提前感谢
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    太阳能电池板具有高阻抗输出、并且将被一个基于 DC/DC 转换器的充电器下拉、除非此充电器能够将输入电流限制为其感测到的输入电压的函数。 BQ24161具有 I2C 控制的 VINDPM、但范围仅为4.2V 至4.76V。 如果您的电池板的 MPP (其 Voc 的~=80%)是该范围、那么 BQ24161可能会起作用。 我建议改用 BQ25895等较新的充电器、该充电器具有更宽的 VINDPM 范围。 如果您还需要双输入、则可以在充电器前面添加 TPS2121电源多路复用器。