This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:想要检查 TPS23756的 D17、R18、C26的用途

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767627/tps23756-want-to-check-what-s-the-purpose-of-the-d17-r18-c26-of-the-tps23756

器件型号:TPS23756

大家好、

我想检查 D17、R18、C26的用途是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    D17、R18和 C26用于在启动期间减缓输出电压的上升速度、以防止过冲。 我们建议 在 slva305c 的第2.8.6节中使用典型值、但可以增大或减小 RC 值以延长或缩短输出上升的持续时间。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师