请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23756 大家好、
我想检查 D17、R18、C26的用途是什么? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想检查 D17、R18、C26的用途是什么? 谢谢。
您好、Frank、
D17、R18和 C26用于在启动期间减缓输出电压的上升速度、以防止过冲。 我们建议 在 slva305c 的第2.8.6节中使用典型值、但可以增大或减小 RC 值以延长或缩短输出上升的持续时间。
谢谢、
Tom Amlee
PoE PD 应用工程师