This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:偶尔在0.7A 时使用 TPS2041B

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767288/tps2041b-use-of-tps2041b-at-0-7a-occasionally

器件型号:TPS2041B

我使用的几乎所有器件都使用0.5A 或更低电流。  我有一个器件、一个 USB HDD、它连续使用0.7A。  TPS2041B 永远不会由于过流而跳闸。  是否可以偶尔将其用于此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    偶尔导通0.7A 应该没有问题、但建议在规格范围内使用该器件。

    此致、
    菲飞