您好!
我们遇到了几个问题、我们希望在确定所用电池时能帮助解决这些问题:
Friwo FB5S1P18650-28: 5S1P、内置10k NTC 热敏电阻导线:
标称电压:18.25V、
标称容量:2850mAh、
充电电压:21V、
放电截止电压:15V
我们将此电池与评估板 BQ24610EVM 配合使用。
充电时、充电指示灯 LED 将稳定亮起(STAT1)、 但我们注意到、当电池电压达到21V 时、充电将持续超过21V、并且不会停止、直到达到22.6V、此时 STAT1指示灯将每3秒闪烁一次、然后在万用表上闪烁、 我看到电压不稳定、从18V 上升和下降到21V (当 STAT1闪烁时)、已通过将引脚2悬空来启用 JP1上的端接和安全关断(我还将跳线连接到引脚2和3、这没什么区别)。
我猜是因为充电器对电池过度充电、内部电池保护锁会不断激活。
这里我的问题是、EVM 充电器板为什么会对电池过度充电、如何解决此问题、以及 STAT2指示灯(应该显示充电已完成)为什么永远不会亮起?
请、我能帮您尽快解决这个问题吗?
此致
穆