This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002 + PMP5236 -电源在低负载时不稳定

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767243/ucc39002-ucc39002-pmp5236---power-supply-unstable-at-low-load

器件型号:UCC39002

我的客户正在使用基于 UCC39002 PMP5236的双 POE 电源。

到目前为止,问题是电源在轻负载时在2个电源轨之间振荡,并且在负载达到120mA 时停止振荡。

振荡停止后、该电路可在具有电流平衡功能的30mA 负载上工作。

您能帮您解决这个问题吗?