This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:电流约为0.5A 时的压降

Guru**** 2514715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761755/tps82150-voltage-drop-at-about-0-5a

器件型号:TPS82150

您好!
我在上一个项目中使用了该组件。
TPS82150应为最大吸收电流为600mA 的电机和 MCU 供电。 在任何情况下、我都注意到超过450mA 会出现明显的压降。
如何解决? 非常感谢

数据如下:

输入电压:12V

输出电压:5V

COUT:22uF 电解电容

Cin:10uF 电解电容

电压降:2.5V、I = 0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    出现 Vin、Vout 和负载电流下降时、您能否发送一个波形?

    此外、该 IC (和大多数现代直流/直流转换器)需要陶瓷输入和输出电容器来提供低阻抗。 您可以使用陶瓷器件重新测试吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    您是否已解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    很抱歉,如果我没有回答你。
    我正在等待陶瓷电容器到达。 我将在我完成测试后立即更新您。

    非常感谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 请告诉我们您的测试结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    您是否能够使用陶瓷电容器执行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    我现在将关闭此功能、但在您有机会使用陶瓷电容器重新测试后、请随意回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    很抱歉耽误你的时间。
    我尝试使用陶瓷电容器。 我可以说我的问题已经解决了。 )


    非常感谢您的支持、很抱歉、如果我花了很多时间进行此测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 感谢您的确认。