This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:PWM 频率选择

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766911/tps548a20-pwm-frequency-selection

器件型号:TPS548A20

客户应用 TPS548A20RVER 配置12V->1.2V。
在原理图中、RMODE 连接到 PGOOD 引脚和150K Ω、并设置为 FCCM 模式。
客户表示开关频率有问题。


客户认为开关频率为395kHz 至437kHz、如下图所示。
但在我看来、频率变化不大。 我认为这似乎是一个测量问题。
我讨论了触发条件变化和探头测量。
但客户说的结果是相同的。
您对内容有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    我认为看起来不错、可能只是您看到的抖动的影响以及捕获不同开关频率的单个序列。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kim、

    TPS548A20使用 DCAP3控制。 对于 DCAP3、没有内部振荡器。 DCAP3使用自适应恒定导通时间和迟滞关断时间来近似计算恒定开关频率。 对于正常 PWM 抖动、您将看到固定的上升沿和开关节点波形下降沿的一些可变性。 对于 DCAP3、您可以看到 SW 节点电压的上升沿和下降沿都存在变化、因为导通时间和关断时间可能会逐周期略有变化。 您观察到的是 TPS548A20的正常情况。