This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5002:补偿值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765835/lm5002-compensation-values

器件型号:LM5002

大家好、

我 正在使用 LM5002开关 IC 来创建一个+240V 的高压直流电源、并与1:8变压器相关。 开关 IC 的输入电源电压为+15V、内部开关频率为~ 325KHz、RT 设置为39K2。

下面概述了原理图的一部分、我希望获得:

 

  • 当 RT 为39K2 (根据原理图)时、C8、C4和 R6构成的补偿网络所需的值。  

  • 针对512KHz 开关频率的补偿值。 还请包括 RT 值。  

  • 1024KHz 开关频率的补偿值。 还请包括 RT 值。

LM5002的 DS 提供了用于计算极点/零点的公式,但没有说明如何获得相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    感谢您选择 LM5002。
    在选择补偿网络值之前、我想知道负载电流和变压器初级电感。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负载电流介于1mA 至2mA 之间。

    变压器一次侧电感为19uH、匝数比为1:8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行讨论。 谢谢。