请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5002 大家好、
我 正在使用 LM5002开关 IC 来创建一个+240V 的高压直流电源、并与1:8变压器相关。 开关 IC 的输入电源电压为+15V、内部开关频率为~ 325KHz、RT 设置为39K2。
下面概述了原理图的一部分、我希望获得:
-
当 RT 为39K2 (根据原理图)时、C8、C4和 R6构成的补偿网络所需的值。
-
针对512KHz 开关频率的补偿值。 还请包括 RT 值。
-
1024KHz 开关频率的补偿值。 还请包括 RT 值。
LM5002的 DS 提供了用于计算极点/零点的公式,但没有说明如何获得相位裕度。