This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61258:它能否支持 Vin>Vout 条件?

Guru**** 2373170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61258
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767476/tps61258-can-it-support-vin-vout-condition

器件型号:TPS61258

您好专家、

我的客户想知道、当输入电压高于4.35V 时、TPS61258是否能够支持 Vin=Vout、例如直通模式。 如果是,当 Vin>4.35V 时,它可以处理多少额定电流? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    是的、请查看 TPS61258数据表的图11。 在 PFM/PWM 模式下、如果 VIN>Vo、Vo 将从稳压电压上升。
    客户 EE 的负载电流是多少? 如果负载电流小于电流限制值、则没关系。