This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS92612-Q1:VIL (PWM)和 VIH (PWM)是指什么?

Guru**** 2398295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765155/webench-tools-tps92612-q1-what-does-vil-pwm-and-vih-pwm-refer-to

器件型号:TPS92612-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

     VIL (PWM)和 VIH (PWM)是什么?我想在 PWM 引脚中输入12V 方波、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 PWM 打开和关闭电压电平。