This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:是否可以从 VCC 为其他电路供电

Guru**** 2509915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767191/tps92074-is-it-possible-to-supply-additional-circuits-from-the-vcc

器件型号:TPS92074

尊敬的 TI 论坛:

我想为附加电路(例如生成0-3V DIM 信号的微控制器)供电。 如果是、我可以消耗的最大电流是多少?

谢谢、

Frits

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frits、

    这取决于产生 VCC 的 MOSFET 的功率耗散情况。 如果您的输入为120VAC、则平均值为108V。 如果 VCC 为12V、则 MOSFET 上的电压为96V。 从 VCC 使用的每1mA 电流将在 MOSFET 中产生96mW 的功率耗散。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Erwin、
    谢谢。 我们的设计大部分时间都在230VAC 的电压下工作。 对于某些国家/地区、例如美国、120 VAC。 我要使用 Vcc 电源的芯片在大部分时间都将消耗几微安、但在固定时间间隔内、最大20mA 的电流消耗约为100us。 占空比为100ms。 既然我知道我可以使用 Vcc 电路、那么我将按照您的建议进行必要的计算。 MOSFET 的情况下最有可能出现的情况。 如我在另一篇文章中所述、我将订购评估板并进行一些实验。
    谢谢、
    -Frits