This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:它能否支持输入3.3V、输出6.4V/60mA?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767472/tps61165-can-it-support-input-3-3v-output-6-4v-60ma

器件型号:TPS61165

你(们)好  

客户想要检查 TPS61165是否支持  输入3.3V、输出6.4V/60mA?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、
    当然、它可以支持此应用。 它不会触发内部电流限制、占空比正常。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    谢谢。
    客户还想检查 TPS61165是否支持输入5V、输出6.4V/60mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Han、
    当然、它也支持该规格。
    此致
    肖恩